结果:找到"机械设计 钣金 孔变形",相关内容1000条
  • 钣金设计20年设计经验总结,实打实的干货,不看就亏大了!
  • 一、明确标识毛边方向钣金在下料及冲孔时会有R角及毛边的产生。尤其在量产一个阶段模具有所磨损之后,毛边会更为严重,甚至会割伤手指头。因此在出图制作模具时,就必须依功能,明确标示出毛边方向。二、孔间距及散热孔设计1、两个相邻的孔,孔边到另一孔边的最短距离,最好不得小于料厚的1.5倍,否则母模容易崩裂而使生产线断线。断线、修模等都是造成本增加获利降低的元凶。若情非得已一定要小于料厚的1.5倍,则必须运用跳格方式。2、模具制作上以圆孔最坚固好制造维修,唯开孔率较低。3、以正方形孔开孔率最高,但因是90度角,角边容易磨损崩塌,造成要修模而停线。而六角形的Honeycomb其大于90度的120度角比正方...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 工业 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:12:00
  • 钣金产品设计及工艺设计
  • 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 加工 工艺 产品 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
  • 钣金厂丝印设计注意事项
  • 1)面板丝印字体的颜色丝印颜色应选择规定的几种颜色,同一零件上,要尽量减少丝印的颜色,而且丝印颜色尽量统一。2)丝印距障碍物的最小距离当丝印字符周围有其它突起物时,突起物的高度不得大于1mm,否则丝印字符与突起物之间要保留一定的距离。要求丝印字符与障碍物的距离一般大于20mm,可用普通的丝印框完成丝印,当空间位置限制,可以采用较小的铝合金丝印框,丝印字符与障碍物的距离至少大于12mm,这种情况丝印稍微困难,只有结构特别需要时,才按照这个尺寸设计,如图。当上述要求不能满足时,使用不干胶标。3)避免在光亮的表面设计丝印避免在光亮的表面(如电镀装饰铬、光亮镍、光亮阳极氧化和导电氧化层)设计丝印,在...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 丝印 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 09:47:00
  • 焊接变形的成因及控制方法
  • 焊接变形是焊接过程中由于焊缝收缩、热胀冷缩和相变等原因引起的结构变形。这些变形包括缩短、角度改变、弯曲、扭曲等。局部变形如收缩、角变形和波浪变形,整体变形如弯曲和扭曲变形。其中,随温度变化而变化的称为焊接瞬时变形;被焊工件完全冷却到初始温度时的改变,称为焊接残余变形。焊接变形不仅影响焊接质量和外观,还会降低焊接结构的强度和刚度,甚至导致裂纹、脱层等缺陷的产生。因此,了解焊接变形的原因和分类,掌握消除或减少焊接变形的方法,对于提高焊接效率和保证焊接性能具有重要意义。焊接变形的产生受多种因素影响包括材料(如热膨胀系数、屈服极限和弹性模量)、结构设计和焊接工艺(如焊接方法、热输入、构件的定位和固定...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-26 13:41:00
  • 为什么焊接时会有气孔产生,如何防止气孔出现呢?
  • 如下图,焊接时偶尔会出现气孔,这些气孔是怎么产生的呢?根据焊接方式的不同,气孔产生的原因不一,预防措施也不一样,小编收藏了一份气孔产生原因和预防措施的表格,分享给大家:
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-24 16:36:00
  • 【机械设计】钣金件设计之孔位设计不合理问题
  • 下图中,打孔位置挨着钣金折弯位置,这样的话钻孔位置不好保证,如果是螺纹孔的话,牙会容易变形。因此设计时,孔位需远离折弯位置。再比如下图中,该零件是一焊接方通焊接而成的架子,而打孔位置靠近焊接附近,焊接位置附近硬度高,加工困难容易断钻头、丝锥。因此设计时,打孔位置远离焊接区域附近才合理。对于钣金结构在3D设计完成后,对一下折弯或焊接边缘的孔根据具体结构要做适当调整。
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-15 16:27:00
  • 【产品设计】薄板钣金件中沉孔的标注及加工探讨!
  • 沉头螺钉、半沉头螺钉沉孔尺寸(GB/T152.2-1988)注:截取部分。按照该标准,只有板厚大于t值的情况下,才能够满足其它尺寸。但在实际使用过程中,通常需要在1.5及1个厚的板料上加工沉孔。此时板厚小于t值,必然无法满足此标准的尺寸。那么,在这种情况下,从设计标注的角度来看,应该如何标注呢?通常我们考虑的都是计算法。即根据实际使用需求,考虑是满足d2或者d1时,甚至d2、d1同时考虑时,根据板厚来重新设定d2、d1值。这样存在缺点:1.实际加工时,加工最后所得仍然不能满足所设定的尺寸。使这种设定形同虚设;(在实际加工时,理论板厚并不为实际板厚,板厚通常会有一定误差,使得即使加工者严格按照...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-21 16:23:00
  • “小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?
  • 优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低的制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。那么,如何成为一名优秀的机械设计师?应该储备哪些知识?“小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?一、如何成为一名优秀的机械设计师?1、熟练翻阅机械设计手册对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。2、知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本现在机械设计趋向于模块化,对于机械设备制...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 师 小白 加工 CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 09:59:00
  • 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
  • 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: